结果:找到"DTU 模块 ML302 4G CAT1 异常掉线 中移物联 小蓝鲸物联科技",相关内容1000条
- 动手设计了一个4G物联网开发板,国产立创EDA专业版感觉很棒
- 记录生活感想:国产立创EDA专业版感觉很棒!最近几天学习使用了立创EDA的专业版PCB设计软件,然后动手设计了一个4G物联网开发板。使用体验还是蛮不错的,软件是永久免费,这个是国产立创EDA值得点赞的优点。对于从事电子开发的创业年轻人来说是一个非常好的福利,无需支付额外的授权使用费用,节约了创业成本。第一点:软件安装包小,安装起来很简单。软件界面全中文版本,让国人阅读、查找、使用很方便,降低了入门学习掌握PCB设计软件的门槛,无需翻译英文。这一点我是深有体会,当初入门学电子的时候,学的是99se和AD,花了很长时间学习去安装以及熟悉工具界面,安装还得下载破解版,安装包也是很大。软件界面又是英...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G物联网 开发板 发帖人:ljfceo 发帖时间:2022-11-05 12:27:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- 4GCAT1DTU模组ML302-DTU登录云平台使用视频教程
- 大家好,感谢一直以来对我们的关注。接下来会介绍物联网DTU模块的使用,在立创社区发帖相关的视频教程及资料。DTU通信板使用开发手册已更新V2.2版本《ML302MD-DTU开发使用手册》,该版本补充了MQTT协议的DTU指令说明。后期我们将会继续完善开发手册内容,让开发者更方便学习理解。目前只有中文版本,英文版本会根据用户意见反馈再制定。以下视频长度都在十分钟左右,满足视频极致2K60帖观看体验,十分钟符合大家课余时间学习。由于录制的视频内存达到5G~10G,不方便上传。视频内容有会回答常见的几个问题以及主讲的内容。1.资料文档:ML302MD-DTU开发使用手册.pdf2.串口工具:串口调...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G DTU模组 ML302-DTU 视频教程 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-01-02 13:48:00
- 4GDTU物联网模块联网速度超快“秒连”,信号弱异常掉线,依然连接快
- 4GCAT1DTU模块ML302-DTU详情链接:https://shop141825269.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-17273101980.2.50224bf5jXq8d4
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU 模块 ML302 4G CAT1 异常掉线 中移物联 小蓝鲸物联科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-11-11 17:49:00
- 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
- 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP透传 OneNET云平台 自动联网 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
- 4G物联网连接主力---LTECat1
- 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,4G模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
- AFW125TOWi-Fi模块规格书
- 概述AFW125TO是九九物联研发的第六代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoCRTL8710BX方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3-3.6VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度16.5×18×3.0mm1.2外设资源外设资源AFW125TOGPIOs11UART...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI模块,物联网,九九物联 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:46:00
- AFW121TWi-Fi模块规格书
- 概述AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度22×18×3.1mm1.2外设资源1.3Wi-Fi参数?标准:802.11b/g/n1x1?发射功率:11b:1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI模块,物联网,九九物联 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:03:00
- 基于单片机的WiFi透传设计
- 简述 本文主要描述产品中使用单片机控制器设备完成IoTWi-Fi网络通讯的一些通讯设计要求,包含硬件连接,软件架构搭建,天线设计以及无线信号的测试方法。以便达到产品更好的软件架构以及射频性能。 本文应用于单片机控制器通过Uart串口或者SPI接口连接,通过AT+指令集驱动Wi-Fi芯片或者模组,并通过控制指令来连接网络,App以及云端服务器。 部分技术内容适用于RTL8710BX芯片,并以九九物联AFW121、AFW125系列模组适配用于举例。 1.3I/O端口状态 正常通讯,为初始化的I/O处于不确定状态,如果MCU有与模块的I/O连接实现控制,需要对模块的该I/O有上/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI模块,物联网,九九物联, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 13:52:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回